EmmaChen

最新一期《模拟对话》杂志,附印刷版&电子版传送门

EmmaChen 在 2017-2-27 建立的討論區
最後回覆由舒行科於2017-3-17提供

版主又要献上满满诚意啦~“更”本停不下来的《模拟对话》杂志又更新了!提供印刷版和电子版,请动手带走~

 

ADI《模拟对话》汇聚了ADI全球工程师的先进设计思想,涵盖丰富实用的技术资料。近50年以来,它一直肩负着现实世界信号处理中电路、系统和软件技术交流平台的重任,刊登了有关最新模拟、数字和混合处理产品、应用、技术及工艺的大量优质文章。

 

模拟对话第50卷第4期 ,印刷版传送门点击:http://h.analog.com/cn_analogdialogue 免费索取~

 

电子版传送门点击下载:http://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-50/number-4/articles/volume50-number4_cn.pdf

QQ截图20170227111024.png

 

本期内容介绍如下:

运算放大器上电时序控制不当:风险分析

说明如何分析包含运算放大器IC的电路中电源时序控制不当的影响以免损坏 电路元件。

 

运用非色散红外(NDIR)实现完备的气体传感器电路

本文详细介绍采用NDIR原理的完整热电堆气体传感器电路技术。该电路针对二氧 化碳检测优化,但采用不同滤光器的热电堆之后亦可精确测量多种气体的浓度。

 

非常见问题解答:由于欧姆先生表示,因此…

在我的系统中,用于ADC的SPI接口每次读取时均返回0xFF。可能是哪里出错了?

 

数字下变频器的发展和更新—第二部分

本文将进一步分析抽取滤波,并将其应用于本文第一部分所讨论的示例。此外, 本文将讨论Virtual Eval,该产品在改良的新型软件仿真工具中融入了ADIsimADC引 擎技术。

 

全自动自校准电导率测量系统

本文介绍一个完全独立运行、微处理器控制的高精度电导率测量系统,适用于测 量液体的离子含量、水质分析、工业质量控制以及化学分析。

 

非常见问题解答:放大器RF:先斟酌,再选择!

我的系统设计需要大的放大器增益,我能仅仅使用大反馈电阻吗?

 

PLC DCS模拟输入模块设计突破通道间隔离和密度障碍

本文将讨论在过程控制中模拟量输入模块中的隔离需求问题以及其传统解决方 法。同时提出一种替代性的高密度、易于设计的通道间隔离模拟输入模块的完整 解决方案。

 

新一代SAR ADC解决精密数据采集信号链设计的难点

本文旨在讨论精密数据采集信号链设计中遇到的常见难点,探讨如何运用新一代 16/18位、2 MSPS精密逐次逼近寄存器(SAR) ADC解决这些难点。新型SAR ADC技术可 降低信号链复杂性,提高通道密度,同时还能提高性能水平

 

非常见问题解答:实现精密电流输出并非难事

要实现对非线性负载电阻的精确电流输出,我该如何设计这样的电路?

結果