已回答假定已回答

ADIS16223采集数值偏大问题

shane 在 2013-1-15 詢問的問題

ADI技术工程师您好:
      有两个问题我想请教下:
(1)是ADIS16223单轴检测值总是超过70G,请问大于70G数值部分是有效值吗?还是需要在软件数据处理中对于大于70G数据都是无效数据处理呢?

(2)是我们通过精密冲击检测仪进行冲击检测,但发现ADIS16223采集的返回值都远远大于标准仪器检测的数据(仪器调整为不进行滤波),比如一个小G值冲击捕捉(绝对不到20g)对单轴进行采集,无论是ADISUSBZ开发板还是ADIS16223测试板,如果不经过高次滤波(AVG_CNT>3)就会捕捉到单轴超过70g的数据。波形见附件。请问是ADIS16223本身问题还是什么其他的问题导致结果呢?请工程师帮我分析下谢谢

結果