已回答假定已回答

关于AD8302输入端OFSA(B)的一些疑问

王红梅 在 2017-2-27 詢問的問題
最後回覆由王红梅於2017-3-2提供


无标题.png

这是论坛上关于AD8302用于低频信号测量的电路图(文件AN-691),在具体使用芯片过程中,有如下问题:

1.请问这个电路中R4起到的作用是什么?对于1MHz正弦输入信号来说,R4大约需要调整到什么范围比较合适(供电电源5.0V)?R4是否对相位测量灵敏度有影响?

2.OFSA、OFSB端偏置电压为大约在什么范围内芯片可正常测量相位差?AD8302说明文本中提到为内置100mv偏差,可是具体测量时,我发现OFSA、OSFB会随R4增大而减小,这种情况是否正常?

3.测量中发现VREF保持在1.86V而非文件中说的1.8V,请问这种情况如何解决?

結果