已回答假定已回答

关于EVAL-AD5933评估软件的使用的相关问题

woodslee 在 2017-3-6 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-3-9提供

http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1053_cn.pdf

参照EVAL-AD5933评估板的用户手册以及它给的参数(start frequency,Delta frequency...)

用两个200千欧的电阻进行校准并且测量15 pF可以得到正确数据。

QQ截图20170305222326.png

试了一些其他的小电阻也能得到正确数据。

但是还是有一些电阻测出来不正确,并且同意显示一个数据,如下图

QQ截图20170305222747.png

我不知道这是怎么一回事,大概是我对该元件的理解还不够透彻,求大神指点,谢谢。

結果