已回答假定已回答

ADXL203CE受到敲击,输出不对?!怎么办?

gaozeqian 在 2017-3-6 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2017-3-21提供

我在测试ADXL203CE,输出的时候,发现有两种情况,输出波形,与预想有差别。求前辈们指教!

测试状态:裸板,板子上一颗ADXL203CE,VS与COM之间有一个0.1uf电容,XOUT与GND之间有一个0.047uf电容。除次之外,无任何其他器件。恒流源供电,5v。示波器看波形。

IMG_0073.JPG

 

第一种情况 :

用笔敲击(很轻即可)PCB

1g时,波形向0g方向有单边信号变化,如下:

IMG_0071.JPG

-1g时,波形向0g方向有单边信号变化,如下:

IMG_0070.JPG

第二种情况:

以Z轴为例,Z轴保持竖直,(向天或向地,输出1g或-1g),绕Z轴,水平旋转

1g时,波形向0g方向有单边信号变化,如下:

IMG_0075.JPG

-1g时,波形向0g方向有单边信号变化,如下:

IMG_0074.JPG

求问,这种情况是什么原因造成的?

电路不对?器件问题?还是器件输出就是这样?求指教!

結果