已回答假定已回答

ADM2484E的VDD2可以用5V电源供电吗,手册上写3.0V<VDD2<3.6V,用5V供电可靠吗?VDD2在3.3V供电情况下A,B差分电平为4v,可以正常工作吗?

fx245685226 在 2017-3-8 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2017-3-17提供

VDD1=5V,VDD2=3.3V,A与B的电压范围为(0~4V),压差最大为4V,这款芯片可以可靠工作吗?
pic1.jpgpic2.jpgpic3.jpg

結果