已回答假定已回答

关于AD8367的agc问题

郭沛然 在 2017-3-13 詢問的問題
最後回覆由郭沛然於2017-3-20提供

QQ截图20170313131824.png

关于AD8367使用的一些问题,我阅读了芯片手册,对两个电容的参数有一些疑问,这两个电容分别是CAGC与CHP的参数选择,芯片手册介绍CHP用于设置高通滤波器而CAGC用于设置AGC的闭环输出电平,如果我使用的信号频率是140MHz的信号,那么CHP应该取值多少呢?是否利用此公式,设置FHP小于140MHz时算出CHP的值呢?

下一个问题是关于CAGC的取值的问题,举例如果我想使用AD8367自AGC闭环输出-11dBm的信号时,CAGC应该如何取值呢?应该有一个什么样的计算公式呢?

感谢!

結果