已回答假定已回答

求助:AD620使用问题

jenny 在 2013-1-15 詢問的問題

使用+-15V为ad620供电,放大一个差分信号。当2脚悬空时,输出为电源电压。这样就超出了后面AD的范围了。而且还可能烧毁后面的器件。
除了要保证正确连线。我初步想的是,在620的输出端接一个稳压管。当620的输出因为2脚悬空而输出电源电压时,就会被钳制在一个固定电压(比如3V)。不知道这样可不可以?
还有其他的解决办法吗?

結果