已回答假定已回答

关于HMC1197编程疑问

Jianghang Yang 在 2017-3-20 詢問的問題
最後回覆由John.MW於2017-3-29提供

基带IQ(BW=80M)调制出一个中心频率为976M的固定载波调制信号,鉴相频率是100MHz,即VCO频率为(976M*4=)3904MHz,为小数分频模式。

1、exact frequency mode寄存器配置问题:enable该功能时,输出频率自动变为975M(3900M/4)即整数模式;

2、寄存器数量不够:按照评估板软件reg file所写,缺的寄存器包括Reg 0Dh、Reg 0Eh、Reg 1Bh、Reg 1Ch、Reg 1Dh、Reg 1Eh、Reg 1Fh;

3、Reg 21h寄存器地址问题:按照spec该寄存器的二进制地址应该是00001 110,但改变了CHIP ID,且写操作是失败的(输出信号消失),是否地址错误还是同时需要配其他寄存器?另外红色圈出的标注也找不到;

 

4、Low pass filter band选择寄存器写操作问题:共两个问题,一是共16个band但是对应的寄存器宽度是16bit,是指只用低四位bit还是每个bit代表一个滤波器band,我们试了下都不行的;二是除了选择3400M滤波器外,其余的选择都将导致PLL失锁?

 

5、exact mode计算问题:计算不是很清楚,无法准确计算Reg 0Ch寄存器值;

 

6、寄存器写操作时是否有顺序;

 

7、评估板读操作时只有一个时钟周期,与手册不符;

 

9、评估软件上找不到21h寄存器。

希望能提供详细代码可以参考下,谢谢。

結果