已回答假定已回答

ADSP-CM40x的USB模块的使用

LamMork 在 2017-3-21 詢問的問題
最後回覆由harry.wei於2017-3-28提供

Hello,

 

正在使用ADSP-CM407做产品开发,其中要用到CM407的USB模块。

 

但是在下载的例程中,USB功能的实现需要借助MICRIUM公司的相关USB库,而通过MICRIUM只能下载到对应USB库的部分代码,而缺少一部分关键源代码。虽然结合评估板"ADSP-CM408F-EZ-Board"以及MICRIUM公司的USB驱库"Micrium_ADSP-CM408F_EZ-Board_OS3-USBD-LIB"可以正确使用USB模块,但由于缺乏这个USB驱动库的关键代码导致无法进行进一步的开发。

 

请问是否有人有上面的USB驱动库的源代码,或有其他可行的方式进行CM407的USB模块的开发。

結果