已回答假定已回答

为什么AD8283的ADC时钟输入影响了芯片消耗的电流!!???

daifancer 在 2017-3-23 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-3-24提供

大家好!最近在使用AD8283,画了一块单独的测试板,在调试中遇到了一个问题。

这个AD8283是一款带可变增益放大器和ADC的雷达前端接收路径AFE芯片,按Datasheet中的说明,在所有通道都开启的情况下,该芯片消耗的电流应该为404mA

 

在实际测试时,发现了如下现象:每当给AD8283ADC的时钟输入端CLK+CLK-端馈入40MHz的差分时钟信号时,AD8283芯片消耗的电流就会下降约200mA

 

这让人很疑惑,为什么芯片中的ADC时钟输入信号影响了芯片的直流电流呢?  大家有没有遇到过类似的问题? 求大神们解答!

結果