已回答假定已回答

HMC683混频器转换增益为负的原因?

gzw110 在 2017-3-27 詢問的問題
最後回覆由John.MW於2017-3-29提供

首先对于下变频器的转换增益存在这样的问题:

下变频器的转换增益的基本定义也是:Prf/Pif 吗?(即射频信号的功率比上中频信号的功率)?

还是说对于下变频器而言,转换增益重新被定义为:Pif/Prf ?(即中频信号功率比上射频信号功率)?

本人按照HMC683混频器芯片的datasheet的评估板电路原理图设计了相应的PCB版图,并使用精度尽可能高的电子元器件,同时按照datasheet上提供的测试条件,将Bias电压设置为2.5V,Vcc电压设置为5V(相应偏置电压及电源电压在板子上电情况下已测试满足实际要求),将LO设置为600MHz,功率为-2dBm,将RF设置为800MHz,功率设置为-35dBm,在此条件下测得的下变频结果IF如下截图所示,我想明确的是,虽然HMC683的Datasheet上写的在LO为0dBm的条件下转换增益的典型值为7dBm,在LO为-2dBm条件下,由IF 的输出来看,(在不明确到底采用哪种方式定义下变频器的混频增益的条件下),这里如果按照上述第2种方式来理解混频器的转换增益:Pif/Prf ,这混频器的增益便与7.5dB相差太多了,本人已经重新核查完电路原理图以及电子元器件参数,并测量了PCB上的各个偏置电压与电源电压,在此都满足要求的情况下,这混频器的转换增益怎么变成负的了呢?

由于涉及毕设,项目紧急,希望能够尽快得到相关专家及大牛的回复!1.png

附件

結果