已回答假定已回答

ADXL355这个芯片数据输出不正常

容先生 在 2017-3-28 詢問的問題
最後回覆由baomin於2017-8-24提供

ADXL355这个芯片,买了2片,使用的过程中,有时候数据输出一直正常,但是某些时候上电数据输出就错乱了,2片都是一样的问题,检查过程序,使用示波器看过SPI通信的协议,通信完全没有问题,SPI协议完全正常,输出的数据就是错乱的,反复上电,会经常出现这个问题,X,Y,Z轴的数据都错乱了,用在飞控上面的,以前一直在用ADXL313这个芯片,从来没出现过这个问题,现在换成更高新能的ADXL355芯片,就老出问题,检查了好多天,SPI不管多字节读取,还是单字节读取,数据都是一样有时候出错,反复检查电路和程序,以及用示波器检查SPI时序和数据,都发现是芯片数据出错的,这个高性能的芯片不应该有质量问题的吧?读取其他寄存器的值都没问题,写入也没问题,关键是上电50次,有10次数据就是错误的,正常情况XY轴数据都是接近0,Z轴数据接近1G,某些时候上电,X,Y轴数据变成很大的值,Z轴数据直接变成0了,XY有时候是负值,有时候是正值,转动电路板,XY轴的数据同样会改变,说明XY轴仍然有测量结果,用示波器看数据输出和显示的数据也符合,SPI读取的时序没问题,但是芯片输出的数据就是错了,真想不明白是为什么,求解陀螺仪使用的是ADXRS453,陀螺仪一直正常,其他SPI协议的芯片使用过也有几十片了,很大把握确定不是程序或者电路的问题,两片ADXL355都出现同样的问题,不应该呀

結果