已回答假定已回答

怎样使ADP2164的PGOOD输出高电平

xiaoyur 在 2017-3-31 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2017-4-4提供

我的目的是使得ADP2164的PGOOD管脚输出高电平。

 

EN管脚使用示波器测得其为斜坡信号(上下峰均为4.1646V和4.076V)

 

VIN/TRK/SYNC/PVIN是4.9mV,RT/GND/PGND是0V,EN是三角波,周期1.8ms,高低电压分别为4.2V和4.1V,SW是高低电平分别为5V和0V、周期1.6us矩形波。FB是602mV,PGOOD为135mV。

 

读数据手册查找问题的过程中,有两个问题:

(1) FB明明在600mV+-10%的范围内了,PGOOD应该输出高电平

(2) PGOOD高电平电压是多少呢?

結果