已回答假定已回答

关于AD2S1210报故障0X50的问题

louiskaa 在 2017-3-31 詢問的問題
最後回覆由nandin於2017-4-10提供

ADI专家好:

      关于AD2S1210,我们现在遇到的一个问题,一直有故障指示,故障代码0X50,即低于LOS阈值和DOS失配;我们做了以下处理:  

       1、将DOS失配阈值默认380mV,我们修改至最大值后,故障代码0X40,即只存在故障LOS阈值;

       2、将默认的LOS阈值2.2V,修改为0V后,故障代码0X41,低于LOS阈值和奇偶校验错误。不知道是什么原因造成的这种现象。

      图片是正余弦的输入波形和AD2S1210上电的时序:正、余弦包络线峰峰值为3.5V;上电时序图中黄色是5V电源,绿色是AD2S1210的RESET复位信号。还请看看有什么不对的地方,并请给予指导,谢谢!正余弦输入波形.png

上电及RESET.png

結果