已回答假定已回答

AD8421输入接AGND的输出噪声值

xndpcb 在 2017-4-7 詢問的問題
最後回覆由liubenyuan於2017-4-17提供

需要用到一个精密±125mV输入范围,高鲁棒特性,符合工业电平EMI要求的低速高精度采集电路。

参考了AN-1264的应用笔记,供电电源为±15V、AD8421BRM级、RG=100R 、RIN=1K、REF接GND

参考AD8421的PDF中数据,G=100,RTI=0.07μVp-p   是否可理解为输出直流跳变<7μV ?

实际测试值为,AD8421 输出端与GND之间  ,输出直流偏移值4.65mV(左右)但漂移值接近 100μV  ?

由于没有高分辨率、高精度的示波器。只能用34420A 的10mV档链接计算机用 1S/个读数记录。

如上图,图1为 AD8421的输出值,图2为34420A  自己的短路零点值, 左侧单位都为mV.

问题:

AD8421BRZ 工作正常吗?如果漂移这么大(是否可以看成AD8421放大100倍后的输出Vp-p值)

这样一来,后端信号在怎么衰减也无法将总的RTI 控制到0.16Vp-p ?@

結果