已回答假定已回答

关于AD9779A的上变频问题

Viola 在 2013-1-20 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-20提供

1.有没有哪位高手知道AD9779A怎样实现上变频?例如:输入30MHz的正弦波,输入数据速率为100MSPS,怎样配置AD9779A使其上变频到150MHz?

2.这个调制模式的频偏精度最小为输入数据速率的0.5倍,若要实现120MHz的频偏值,输入数据速率若为120MSPS时,是指它的频偏精度为60,通过频偏2个60来实现120MHz的频偏吗?输入数据速率为80MSPS,即频偏精度为40,通过3个40来实现120MHz?这样理解对吗?那在哪设置这个频偏精度的个数呢?

3.当fdata=40MHz,经过8倍插值,3FDAC/8的调制以后,从DAC输出的频率为多少呢?是怎么计算的?

 

另外能否请您用我的数据给一个配置数据呢?就是fdata=30M,怎样配置让它输出为150MHz呢?谢谢了,插值倍数是否受调制范围约束,关系是什么啊?

4.请教高手 AD9779a能否实现将输入0~70M的正弦波进行120M上变频,之后输出120M~190M的正弦波?我按照楼上的方法配置之后 ,输出频率固定,好像只和输入数据速率有关,而和输入的正弦波的频率无关。


 

結果