已回答假定已回答

ADF4159检测无输出,鉴相也没有输出

lishichunqiu 在 2017-4-9 詢問的問題
最後回覆由tan123於2017-5-21提供

ADF4159的没有输出,问题具体是:

ADF4159这块芯片,我使用的是官网给的软件进行配置,然后利用配置的参数进行控制芯片,然后MUXOUT端口检测DVDD、GND、R、R/2、N/2、N输出,其中DVDD为1.8V、GND为低电平,而R、R/2、N/2时都能正常读出PFD频率的脉冲信号,唯独N没有输出,测试VCO送来的信号功率是在芯片要求的功率范围内的。整个PLL电路效果就是CP输出基本上为0。为了验证ADF4159芯片的问题,我把芯片CP输出到环路滤波断开,直接一个电阻进行取样看看鉴相器有没有工作。单独只输入参考时钟,芯片RF不输入信号时候,CP是有输出。然后再单独用信号源灌入ADF4159芯片RF口,同时参考端口不输入信号,此时CP只输出一个直流电平,这个直流电平应该是电荷泵的偏置电压。查看以前的也有人提问这个问题,回复说是VCO到ADF4159RF之间有问题,或是说寄存器没有写入。我在实验中已经断开了VCO,直接用信号源输入500MHz(ADF4159工作频率:0.5GHz到13GHz)信号进去芯片RF口,验证了芯片CP口没有输出。对于第二问题说是寄存器没有写入我觉得在muxout口监测DVDD、GND、R、R/2、N/2都能正常输入啊。

有没有遇到类似问题的。或者了解的大拿指导下

結果