EmmaChen

给黑洞“拍照”有多难?先看看ADI如何给火星拍照吧!

EmmaChen 在 2017-4-10 建立的討論區
最後回覆由Amenda-NanYa於2017-5-8提供

近日,人类终于要给黑洞拍摄第一张“照片”啦。由全球不同地区8个射电望远镜组成的“事件视界望远镜”4月5日开启,这个口径相当于地球直径的虚拟望远镜将尝试观测银河系中心的超级黑洞“人马座A*”。

http://tech.ifeng.com/a/20170407/44568711_0.shtml

 

看到这个消息小编我是震惊滴,因为众所周知,黑洞是一种体积极小、质量极大的天体,具有非常强的引力,在它周围的一定区域内,连光也无法逃逸出去,这一区域称为“事件视界”。“事件视界望远镜”实际上尝试观测的是黑洞的“事件视界”。因此,给黑洞拍照并不容易,天文学家需要用几个月来整理分析获得的观测数据,第一张黑洞“照片”的发布预计也要到2018年了。

 

然鹅,给火星拍照,就没有那么艰难啦,借助咱们的高性能转换器,波尔航天的HiRISE相机在几年前就已捕捉到了惊人的高清晰火星“靓照”。

1.JPG

 

波尔航天的高分辨率成像科学实验(HiRISE)照相机于2005年8月经由火星勘测轨道飞行器发射升空,是迄今送离地球轨道的最大、分辨率最高的相机。在HiRISE图像处理和存储器模块内,共有28个高性能14位ADI AD6645 模数转换器用于一个由14个电荷耦合器件(CCD)组成的阵列,这一阵列用来捕捉火星表面反射回来的入射光。这些CCD将检测到的光转换成电压,随后电压送至AD6645高速转换成数字数据。这一数据经由深空网络从航天器传回地球。在深空网络中,数据受到辐射校准,编排成由14个独立CCD图像条组成的马赛克图像,校正后即可表示航天器与火星的距离和定位,最终以几何学方法映射至行星坐标,最终产生的图像就是迄今从轨道发回的最详细的火星图像。

 

AD6645支持高达105 MSPS(每秒百万采样)的采样频率并提供出色的噪声性能(第一奈奎斯特频带内信噪比为74.5 dB),满足了波尔航天严苛的性能和信噪比要求。此外,波尔航天的严格温度和振动测试表明AD6645非常适合于航天器发射时引起的极端环境条件。HiRISE照相机采用高性能、超高可靠性的ADI数据转换器作为核心部件,在过去的4个地球年中,HiRISE产生了17,000多张高分辨率火星表面图像——这是原先预计的HiRISE工作寿命的两倍时间。

 

2.JPG

 

火星太遥远,小伙伴们有没有用过ADI的高性能转换器呢?又用于完成了哪些项目呢?说说你们的故事,与大家分享分享吧~

 

 

拓展阅读:

ADI超越一切可能的成功故事:借助ADI公司的高性能转换器,波尔航天的HiRISE相机捕捉到惊人的高清晰火星图片。

http://www.analog.com/cn/education/education-library/customer-success-stories-ball.html

 

航天航空用14位、80 MSPS模数转换器AD6455S详细介绍:

http://www.analog.com/cn/products/application-specific/militaryaerospace/aerospace/ad6645s.html#product-overview

結果