已回答假定已回答

AD7609的基准问题

4317mjh 在 2017-4-11 詢問的問題
最後回覆由zwm於2017-4-15提供


AD7609的内部基准为2.5V,但是它内部还有一级放大电路,放大后为4.5V并且连接到外部引脚REFCAPA、REFCAPB去耦。我的问题是,对于这个4.5V的电压偏差,手册没有给出来,而只是给出了2.5V内部基准的偏差。

我现在的情况是,发现两块IC放大后的电压实测为4.53、4.57,感觉偏差有点大,不知道在不在合理范围内。 还是说我焊接的问题,伤到芯片了。

結果