已回答假定已回答

多片AD9361参考时钟和External LO的问题

zhoukai119 在 2017-4-12 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-4-19提供

当试图另两片AD9361的LO和BB时钟相位固定时,手册上提供了两种办法,一个是两片AD9361的XTALN共源(低频30Mhz-80Mhz),然后片内的TxRFPLL/RxRFPLL/BBPLL以此参考时钟作为参考输入;另一个办法是Extarnal LO共源。

想请问:

[1]XTALN管脚共时钟源的方式,时钟进入ref divider之前是被 一分三的,这个一分三是否破坏了三路信号的相参性?能否保证后续的RFPLL和BBPLL三个锁相环相位延迟固定,或者说同步?

[2]这两种办法有什么实质性的区别吗?External LO没看出来能提供任何相对于XTALN额外的功能,反倒要求电路板上提供最高达8Ghz的单端信号(高频信号不用差分很难保证完整性,很奇怪为什么采用单端接入?)。如果没有什么特殊原因的话,直接用XTALN同步的方法,在电路板设计上会很方便。所以就想问问External LO这个使用的必要性在哪里,是否可被XTALN共源的方法完全取代?

[3] 目前我打算另外参考接到一片AD9520 PLL,直接输出两路信号分别给XTALN,这样的方案是否可以代替AD9361参考设计fmcomms5 中的 ADCLK846 + ADF5355 + 13617CF的方案?

結果