已回答假定已回答

ad7655总是烧坏

zhanglongtumi 在 2017-4-13 詢問的問題
最後回覆由zhanglongtumia於2017-4-17提供

我是用fpga来控制ad7655的

前置电路用的是,ad8021接成电压跟随器的方式。ad8021是正负12V供电。其中4号脚与5号脚的电容,按照demo板上的说法,用的是NPO的。

参考电源用的是,ad780,电容也是用的低ESR的。

ad8021之前,我们加入了10kv的ESD芯片,作静电保护。

ad7655与fpga之间的cnvst信号,我也加入了50Ohm的电阻用来提高EMC的抗干扰能力。

 

芯片,我让它工作在,并行通信模式,四个通道可以采集数据,1Mbps的转换模式(2us,一次数据转换周期)。

 

 

但是,也不知道怎么的,产品一发贷到工厂,ad芯片就被烧坏。

 

请大神出手,给我指条明路

結果