EmmaChen

工程师的“奥斯卡”开评,大奖邀你当评委

EmmaChen 在 2017-4-13 建立的討論區
最後回覆由Eaeear於2017-6-14提供

全球瞩目的奥斯卡颁奖礼已经告一段落,但属于ADI的“奥斯卡”才开始评选,而你,就是众多评为中重要的一员。

 

就版主罗列的产品和合作故事,选出你心中的——

  • “超越一切可能”最佳合作奖
  • 最佳突破奖

 

所有有效参与者将有机会获得ADI全新定制杯子一套。(限10份)

 

活动时间:4月13日~4月30日

套杯.jpg

 

解决各种应用挑战,必备这些器件

1、业界速度最快的低压差分信号(LVDS)信号隔离器ADN465x系列,旨在改善工业仪器仪表和可编程逻辑控制器(PLC)应用的性能、可靠性及功耗。ADN465x系列拥有比比竞争型数字隔离器最高快四倍的数据吞吐速率,与以前的定制方案相比,利用ADN465x器件可以直接隔离高速串行LVDS信号,无需进行解串行化处理。产品详情:http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolated-lvds.html

 

 

2、电源转换设计的一大突破——创新型混合信号控制处理器ADSP-CM41x系列,旨在大幅简化系统设计、降低成本并改进太阳能、能源存储和电动汽车配套设施的效率和安全性。

 

ADSP-CM41x控制处理器通过降低对复杂外部电路的需求,缩减了设计时间和成本,改进了安全性和精度,对现代逆变器设计产生了翻天覆地的影响。了解 更多清点击:http://www.analog.com/cn/products/landing-pages/001/adsp-cm41x-product-family.html

 

 

3、采用革命性新设计的ADSP-CM41x处理器系列,针对新一代太阳能、能源储存和电动汽车基础设施应用的完全集成式电能转换平台。该处理器是同类器件中第一款和唯一一款荣获TUV-SUD VDE-AR-N4105安全认证证书的处理器。

了解该系列处理器更多,请点击:http://www.analog.com/cn/products/landing-pages/001/adsp-cm41x-product-family.html

 

 

4、在电路、架构、系统和软件层面上重新定义了无线电设计的RadioVerse技术和设计生态系统,以便为客户提供集成收发器技术、鲁棒的设计环境和针对特定市场的技术专长,使其无线电设计能够快速从概念变为产品。新生态系统的收发器技术可缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),设计环境提供板级支持包、软件和工具来帮助客户简化并加快各种应用的无线电开发,包括无线基础设施、航空航天与防务电子、电子测试与测量。

 

了解有关RadioVerse技术和设计生态系统,包括宽带RF收发器产品系列的更多信息:http://www.analog.com/cn/landing-pages/001/sdr-radioverse-pavilion/index.html

 

 

5在最宽的可用带宽范围内提供业界最佳的积分非线性(INL)性能的24位同步采样Σ-Δ型ADC AD7768系列,系列具有高吞吐速率、快速建立响应时间和同步采样特性,因而可实现更快的测试时间。该系列还具备检测更宽带宽内谐波失真的功能,检测和诊断电网的不平衡,从而改善电源质量监控能力。了解更多穷点:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7768.html

 

 

6、无人机中方向与导航系统的理想之选——三轴MEMS加速度计ADXL354和ADXL355。它们均能以极低的噪声执行高分辨率振动测量,可通过无线传感器网络实现结构缺陷的早期检测。

ADXL354产品页面: http://www.analog.com/cn/ADXL354

ADXL355产品页面:http://www.analog.com/cn/ADXL355

 

 

7、使定位和导航应用领域取得突破性系统级进步的高精度惯性测量单元(IMU)ADIS16490ADIS16490充分利用了ADI多年的系统级经验,具有最佳角速率测量性能,采用线性加速MEMS内核,并结合了精密校准、传感器滤波和融合。产品详情:

http://www.analog.com/cn/products/mems/inertial-measurement-units/ADIS16490.html

 

 

8、首批严格符合IEC浪涌标准的RS-485收发器ADM2795E和ADM3095E,使用时您将无需进行单独的设计、测试、验证和正式申请合规认证。并且,无需再使用外部保护元件,因此也无需根据用户选择的特定RS-485收发器匹配这些分立器件。

 

电流隔离式ADM2795E(采用ADI iCoupler®磁隔离技术)和非隔离式ADM3095E可节省空间和元件数,缩短上市时间,并最大程度地避免合规性问题。这些器件提供的集成故障保护可防止潜在的破坏性电压损坏通信接口,避免因其导致电路失效、浪涌、静电放电(ESD)和布线错误。

 

ADM2795E产品详情:http://www.analog.com/cn/ADM2795E

ADM3095E产品详情:http://www.analog.com/cn/ADM3095E

 

 

9、全集成式惯性组合传感器系列ADXC150x,集行业领先的抗冲击性、抗震性、一流的可靠性、精度于一身,克服将汽车陀螺仪和加速度计集成到单个封装中时遇到的巨大挑战。了解更多:http://www.analog.com/cn/products/mems/gyroscopes/ADXC1501.html

 

 

10、作为MEMS 开关产品系列的第一代产品,与传统机电继电器相比,ADI的ADGM1304和ADGM1004 RF MEMS开关的体积缩小了95%,速度加快了30倍,可靠性提高了10倍,而功耗仅为原来的十分之一。了解ADI MEMS 开关技术,请点击http://www.analog.com/cn/products/landing-pages/001/mems-switch-technology.html

 

 

 

与客户紧密合作,超越一切可能

1、福特汽车公司已选中ADI汽车音频总线 (A2B)作为其首要信息娱乐网络技术,并于2016年开始车载部署。A2B技术能够将音频和控制数据连同时钟和功率通过一条无屏蔽双绞线传输,支持实现技术先进、功能丰富的信息娱乐系统,同时降低连线密集型汽车应用的系统成本。欲了解A2B技术请阅读技术文章:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/New-Digital-Bus-Architecture-Reduces-Audio-System-Costs_cn.pdf

A2B.png

 

 

2ADI与Consumer Physics, Inc. (CP公司)合作开发传感器至云端的个人和工业物联网平台,实现液体和固体(包括食品、植物、药物、化学品和人体以及其它各种材料)分析。目前该技术已成功应用在长虹H2手机中,该手机已在 CES 2017上进行了现场发布,点解链接可了解更多哦~

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMDAzMzgxMg==&mid=2649857596&idx=1&sn=1ac7397a10d2ef33915a776eb410833b&chksm=8353b1c7b42438d16126661acf2144b41cf978448735208cc2f07e07bebe55039908cf3fd3dd#rd

 

3、ADI与 LifeQ 开展项目合作,共同研发旨在实现通过无创人体监测设备提供高度精确生理数据的技术。智能可穿戴传感器的研发对于加强下一代无创人体监测解决方案至关重要,ADI提供半导体专业技术,LifeQ则负责所需的生物数学知识,研发的传感器可以让人体监测设备更有效地防止、预测和管理疾病。进而影响医生和患者的信息共享、互动及患者护理决策方式。了解更多请点击:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/4-21-2016-analog-devices-and-lifeq-collaborate.html

 

 

4、ADI与Cambridge Consultants共同推出一种高性价比智能监控系统,以帮助减轻驾驶员停车难问题。新的智能系统由ADI备受赞誉的Blackfin®低功耗成像平台(BLIP)实现,利用Cambridge Consultants设计的高度精密算法。

 

BLIP是一种低成本、低功耗嵌入式视觉平台,适合各种各样的实时检测应用。了解更多有关BLIP的信息:http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/adzs-bf707-blip2.html

 

 

5、ADI与微软公司和Hexoskin联手开发针对运动员和球队效能管理的独特可穿戴物联网(IoT)解决方案。利用该物联网解决方案,教练和球队人员将能从运动员穿戴的装有传感器的背心监控运动员信息,如运动、心率和其他有用的健康与效能指标。该方案用到了——

  • ADI精密检测和算法能力,以及在生物医疗应用方面的深厚经验
  • Hexoskin的创新电子织物平台,其已赢得运动和医疗业界的如潮好评以及广泛验证。
  • 微软Azure IoT技术利用云分析引擎和用户仪表板应用帮助解决分析和用户体验挑战。

 

欲了解该平台请观看视频:ADI、微软和Hexoskin利用物联网技术提高运动员表现

 

 

6ADI与和Dell EMC发布了一种物联网(IoT)解决方案的概念验证(POC),该解决方案可用于跟踪急救人员的健康和位置。该概念验证物联网解决方案采用了Dell Technologies与Vodafone和科克理工学院联合开发的INFINITE测试床,旨在工业物联网领域内实现创新、提供洞察力和创造商机,其应用范围覆盖众多行业。

 

推荐阅读技术文章《面向急救人员的传感器融合式精密定位和跟踪方法》:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/technical-articles/Sensor-Fusion-Approach-to-Precision-Location-and-Tracking-for-First-Responders.pdf

 

 

7、ADI与ARM携手合作,共同打造一系列超低功耗微控制器(MCU),以实现安全性和能效更高的物联网(IoT)器件。ADI公司将其创新的超低功耗混合信号技术结合采用ARM TrustZone™技术的新型ARM® Cortex®-M33处理器,旨在解决功率受限的物联网应用中不断增长的数据安全需求。

 

ADI下一代基于Cortex-M33的物联网产品融合了我们广为人知的领先能效技术,以及保护我们的客户及其终端用户的高可靠性安全架构。IoT器件设计人员再也无需为了满足效率要求而牺牲产品的功能性或稳健性,因为,无论是远程健康监测和可穿戴设备,还是工业自动化和智能城市,ADI的Cortex-M33 MCU都具备整套安全性和可靠性,这对于IoT应用至关重要。

結果