已回答假定已回答

关于AD9914的配置的几个问题

wangxiaoming 在 2017-4-13 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-4-24提供

现在的项目需要用AD9914这款芯片实现快速调频。有几个不明白的地方,需要请教一下贵公司的工程师。

1、并行编程模式(16bit数据,8bit地址)文档中说可以实现200MBps,是不是代表我在FPGA这端发送数据可以采用100Mbps的时钟?

2、IO_update这个信号我发送数据的阶段一直拉高行不行?

3、AD9914手册中求根据∆ θ的求POW的公式分为上下两部,这是求POW的两种方式还是一个公式的两部分?

4、我为什么选择不了时钟和DDS分区,显示灰色。

以上问题还请ADI的工程师解答一下

結果