已回答假定已回答

ADI BF531 仿真与烧写问题

Hexiaoran 在 2017-4-14 詢問的問題
最後回覆由Hexiaoran於2017-4-28提供

最近利用ADI BF531芯片开发一款液晶显示屏程序,在开发的过程中发现了几个问题,无从解释,希望能从这里得到帮助。下面我将介绍下具体系统的具体情况和问题。

 

       系统组成:ADI BF531,一个8M bit的flash存储芯片存程序,一个16M Word的SDRAM芯片。SDRAM芯片分为4个bank,其中bank0区作为预留。

 

       问题1:同样的一个程序,在debug状态下,运行完芯片初始化部分,程序就停了,或者没有任何反应,不能运行了,按暂停,显示程序停在了非法区域。debug状态下的程序已经开放了优化,优化数值是2。调整优化数值,对该现象没有缓解。

                    将这个程序在release状态下编译后,烧写到flash中,断电,重新上电运行,程序一切正常。烧写到flash的过程中,观察程序大小是147K。

                    这种现象的原因没想明白。

       问题2:问题一的程序,由于增加了很多的功能,代码大量增加,在debug状态下,仍旧不能顺利运行。在release状态下编译后,烧写到flash中,断电,重新上电运行,感觉液晶显示屏的刷新速度明显变慢,程序已经开放了优化,优化数值是90。烧写到flash的过程中,观察程序大小是170K。将程序的优化数值设置成10,烧写到flash的过程中,观察程序大小是153K。程序断电后,再上电才能按照正常的速度刷新显示屏幕。

                  由于我的程序功能还没有增加完全,代码量还需要大量增加,这样的状态,肯定不行,我该怎么解决这个问题。

結果