已回答假定已回答

关于使用ad7745的一些问题

Yamei 在 2013-1-21 詢問的問題


由于项目中需要非常精确地测量水位,最终要实现的精度是0.01mm,长度是500mm.因此在电路中用到了ad7745芯片,在ADI的网站上,我看到了一个参考电路,可以扩展输入电容的量程,但是我在使用这个电路的过程中,发现了一些问题,最主要的就是,虽然这个电路可以扩展输入电容的量程,但是在测量液位时,输出的电容值,不太稳定,达不到设计要求.
如果有人使用过这个参考电路的话,希望进行交流
我的qq号是66889766

結果