已回答假定已回答

Log 检波器 和 RMS 检波器的选择?

ZhengNice 在 2017-4-14 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-4-24提供

你好,目前我在使用定向耦合器和对数放大器来进行超声系统驱动电路中的入射功率和反射功率的测量,系统框图如下图所示

测量信号频率在1.30MHz到1.40MHz之间,Log 检波器使用的AD8310的评估板。

但是当我进行实际信号功率测试实验时候,相同功率值(由Bird 4421功率计测量)的信号,经过耦合器的衰减之后,再经过AD8310检测,AD8310输出的电压值不一样,下面的表格是两个信号检测的结果

    

于是我使用示波器对于两个信号进行的波形的测量,测量结果是

信号1是含有谐波的信号

信号2是正弦信号

两个信号的峰均比 (crest factor)不一样

在查看相关技术文档之后,理解到原因是因为log detector的截距会因为测量信号的峰均比 会有变化,需要进行补偿

 

 

因此我有以下问题

1. 目前我应用检测功率的时候是不清楚信号是否正弦信号的, 那么是否应该使用RMS检波器来进行功率的测量?

 

2. 我测量信号的频率的范围是1.30MHz到1.40MHz之间的,在贵公司的网站的RMS检波器产品中查看到贵公司的检波器检波器的带宽都较宽,那么应用于低频的时候是否需要其他处理?

可以不可以推荐一款最适合在1.30MHz到1.40MHz频率范围内的RMS检波器

 

3. RMS检波器检测的是信号的有效值,信号电压有效值如何与功率之间进行换算?

 

期待您的回复

結果