已回答假定已回答

AD9361关于本振泄露与镜频抑制的问题:

137000376@qq.com 在 2017-4-19 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-4-24提供

AD9361关于本振泄露与镜频抑制的问题:

 

目前我利用0X3F4寄存器打开内部BIST信号模式,发送出来正弦波信号,看到LO泄露与镜频抑制才做到40dbC,我觉得这个值太小,在论坛上面看到说可以通过两种方式更改,但是实际验证没什么效果。

 

手动模式:更改08E到09F寄存器,调节TX1TX2与IQ的幅相,这个无从下手啊,不可能遍历这些值找最优值,感觉工作量好大。

自动模式:更改0A0与0A3,好像可以改善本振泄露,但是镜频抑制调不下去。

 

询问下ADI的专家们。如果用自动校准方式,需要改哪些寄存器可以改善这两个指标。

另外排除掉电源噪声,外部噪声,有不有改善相位噪声的方法。

 

寄存器配置是通过那个2.1.3的软件生成的脚本。TXRX的锁相环配置没改变过,都是采用默认的环路滤波器,电荷泵电流以及VCO参数。

 

还有一个问题就是多片同步,我采用3片AD9361,然后SYNC引脚接入FPGA,是否寄存器还需要设置哪些参数?

結果