已回答假定已回答

AD9361切频点如何设置TX Quad CAL的寄存器值

WXS 在 2017-4-19 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-4-24提供

AD9361切频点时发现TX Quad CAL的寄存器值0x0AA、0x0AE即随着TX的频率变化而变化,也随着RX频率变化而变化。

1. 查找资料时找到这句话“if using a custom RX Gain table, verify that the TX quadrature calibration gain index in register 0x0AA points to an index with the TIA index=1 and LPF index=0.” 说明0x0AA和RX Gain table有关,我采用的是FULL Gain table,但是发现查表gain table得到的值和实际得到的值不相符,而且有的表中有两个TIA index=1 and LPF index=0,请问0x0AA的寄存器值是怎么得到的呢?

2. 0x0AE与Split Gain Table有关,我采用Full Gain Table,不论TX和RX的频率是多少,0x0AE都应该是0,但是实际上0x0AE会随着TX频率的变化而变化,请问0x0AE的值是如何得到的?

結果