已回答假定已回答

有关AD8251芯片的压摆率和放大倍数的问题

liubenyuan 在 2017-4-20 詢問的問題
最後回覆由liubenyuan於2017-4-22提供

大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率只有20V/us。我想请问AD专家,

 

1、AD8251的压摆率是指的仪表放大器输出信号的压摆率么?还是指全部输入输出的最低压摆率?因为我要采集的是差分信号,大约1MHz,峰峰值为9Vpp,最少压摆率也需要30V/us。

 

2、AD有没有类似于AD825x系列的高精度、低温漂程控放大器呢?

結果