EmmaChen

多维度深入了解精密ADC AD7124系列

EmmaChen 在 2017-4-20 建立的討論區
最後回覆由chengff於2017-4-21提供

AD7124-4和AD7124-8是集成PGA和基准电压源的4/8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC,适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。它们的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式,功耗、输出数据速率范围和均方根噪声可通过所选功率模式进行定制。

 

 

 

AD9124的工业应用环境:变送器和输入模块

 

 

AD9124低功耗和中功耗模式下的性能。虽然中功耗模式下,噪声性能更出色,但选择低功耗模式的优势在于,ADC节省的电流可以用于其他功能。

 

 

应用系统示例:

下图显示的是连接着AD7124的3线RTD,采用了两个激励电流。AD7124提供多种激励电流值,这样就可以选择用到ADC大部分输入范围的电流,从而提高系统的峰峰值分辨率。

典型热电偶配置。热电偶本身需要一个绝对基准电压源,而AD7124就包含了一个2.5V的基准电压源。

 

压力应变系统。AD7124中提供的分离电源选项可以用于压力应变系统

 

 

从上述应用的框图可以看到,具有高集成度的AD7124简化了温度、压力、应力等常见工业应用系统的设计。

 

AD7124系列产品详细介绍,请查看如下链接页面

AD7124-4:

http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/precision-adc-10msps/ad7124-4.html

 

AD7124-8:

http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/precision-adc-10msps/ad7124-8.html

 

 

相关资源推荐:

 

论坛网友分享:

如何利用精密ADC AD7124-8进行热电偶采集

結果