已回答假定已回答

关于hmc451Alp3增益和1dB压缩点实测与手册不符的疑问

saulbit 在 2017-4-21 詢問的問題
最後回覆由John.MW於2017-5-12提供

hmc451ALP3放大器的1dB压缩点功率用不出来,请问是怎么回事?这个问题困扰很长时间了。我的邮箱是fengwei8402@126.com

我最近用hmc451Alp3做放大器,手册显示8G~12G增益为18dB,1dB压缩点输出功率为+20dBm;但在实际测试过程中,发现hmc451lp3的增益随频率升高而比较厉害,增益在14dB~12dB波动,但是1dB压缩点在12GHz输出功率只有12dBm,相差较大.板子使用ro4350b,几乎是按照评估板布线的。板子图片如附件 所示:

附件

結果