EmmaChen

图解Drive 360™自动驾驶解决方案之28nm RF CMOS开发平台

EmmaChen 在 2017-4-21 建立的討論區
最後回覆由lark100於2017-5-17提供

确保汽车安全才能保障生命安全

 

2月春风似剪刀,在这样和煦的日子里,ADI公司推出了Drive360 28nm CMOS RADAR技术平台。自推出以来,受到广大汽车厂家、技术达人以及消费者的持续关注,为了让大家对Drive 360™自动驾驶解决方案之28nm RF CMOS开发平台有所了解认识,这里借用“Drive360™自动驾驶解决方案简介”和“高性能76-81GHz 28nm RF CMOS汽车雷达”视频,以图解的方式向大家分享之。

 

汽车是我们出行必不可少的一种交通方式,那么汽车安全首当其冲是最值得关注的。ADI在汽车领域20年一直十分重视汽车安全性能,无论是工艺流程,还是系统解决方案等,全都是为了保障生命安全。

 

过去几年ADAS系统和汽车行业的挑战,正朝着势不可挡的电子系统方向发展。借助这一形势的转变,安全气囊传感器和控制稳定性的陀螺仪等设备采用RADAR和LIDAR技术来预测安全性,从而解决了汽车安全防护问题。

 

 

未来的任何高级驾驶员辅助系统都需要能够感知汽车周围的360度视角。这就是Drive360™的意义所在。

 

ADI拥有完整的惯性MEMS产品组合,能够应对被动安全挑战的各个方面,从安全气囊传感器到用于稳定控制的组合产品。这代表ADI能够利用所有技术产品组合,在汽车周围打造一道360度保护屏障,全方位保障安全。

 

如今,ADI开发了一款基于28nm工艺节点的完整射频至比特流解决方案(76-81 GHz 28nm RF CMOS汽车雷达),相关新产品将会支持7779 GHz雷达频谱,因此,既支持自动停车等超短程应用,也支持自适应巡航控制等长距离应用。

 

 

76-81 GHz 28nm RF CMOS汽车雷达平台可以从短距离雷达解决方案一直扩展到超高端、250 m长距离雷达系统,具有灵活性、可扩展性(客户可以集成自己的IP)。

 

这让ADI拥有最高水平的应用灵活性,可以将不同功能集成到产品中,以经济高效的形式实现固态或扫描雷达系统,从而满足多种终端应用的需求,让ADI的汽车客户能够更快地将产品推向市场,而这一点对于自动驾驶至关重要。

 

两个视频,让你对Drive360™的了解更彻底

《Drive360™自动驾驶解决方案简介》视频链接:
http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5381234669001.html

《高性能76-81GHz 28nm RF CMOS汽车雷达》视频链接:
http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5381190780001.htmlhttp://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5381190780001.html

 

 

ADI的转换器、放大器、Drive360雷达、MEMS、传感器、传感器接口、数字隔离器、处理器和RF技术产品是实现创新、高性价比、高性能系统设计的关键元件。

 

ADI器件和专用IC应用于许多系统中,如侧翻及稳定性控制、安全气囊和碰撞检测、雷达和视觉驾驶员辅助系统、HEV/EV电源管理、12V电池管理、燃油喷射、变速器控制、音响主机、音频放大器以及许多其他新兴应用。

 

欲了解ADI在汽车电子上更多技术或资源:

http://www.analog.com/cn/applications/markets/automotive.html

結果