已回答假定已回答

HSC-ADC-EVALCZ配合SPIContoller评估测试AD8283芯片出错

daifancer 在 2017-5-4 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-5-8提供

大家好,我最近在评估AD8283这款包含ADC的芯片,为此购买了ADI公司的HSC-ADC-EVALCZ数据采集板来

辅助调试,用于测试评估的AD8283电路板是我自己画的,该电路板基本上是按照官网给出的原理图和布局来画的。

现按照官网的应用笔记“高速ADC SPI控制软件”(AN878),使用SPIController软件和HSC-ADC-EVALCZ数据采集板

来对AD8283电路板进行配置,结果SPIController软件不能识别芯片的ID,总是提示如下图所示的错误:

 

无标题1.jpg

 

 

我有如下几个疑问:

(1)是否必须使用ADI官方提供的AD8283评估板才能与HSC-ADC-EVALCZ和SPIContoller软件配合使用,而自己画的电路板不行?

(2)我仅将HSC-ADC-EVALCZ板上“SCLK CS SDIO” 三个接口与AD8283上相对应的接口相连,不知是否仅连接这几个接口就能正常使用

SPIConroller对高速ADC的控制功能。

 

 

希望得到大家的意见和答复!

結果