已回答假定已回答

AD7193的数据采集的问题

Viola 在 2013-1-21 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-21提供

本人是第一次用AD芯片,所以遇到过很多的问题,现在遇到一个问题是这样子的

数据采集的问题:

1.采集的数据不稳定,刚上电的时候,数据是稍高,然后慢慢变小,再趋于稳定。表现在次高字节。时间上需要4-5分钟的过程。(AD7193的配置是:无增益、无奇偶、无缓冲、一个通道全差分)

2.当我把配置改成有缓冲时候(其它不变),数据就比较稳定,次高字节的数据是在两个数里变来变去,如83/84这样子来回跳动。而且是有规律的。次高字节的数据的跳动是根据最低字节的变化来变化的,即00-FF的变化,从高到低,就变成83 ,从低到高就变成84 ,如此循环的变化。

以上的现象地电路都是一样的,AD7193 的参考电压是跟AD7193的电路电压同等3.3V   然后,在通道采集上使用差分通道1, 两个100K的电阻分压,3.3V接差分通道的正,两电阻中间接差分通道负。

  希望ADI工程师能指导一下,谢谢!!

結果