已回答假定已回答

AD9434  DCO 输出摆幅只有180mv ?

jys031006 在 2017-5-9 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-5-13提供

请教ADI工程师,我们用到AD9434BCPZ-500,AD9434第一次调试,没有写过SPI驱动到AD9434,

现在发现些问题,

(1) DCO的电压摆幅只有180mv左右(LVDS标准输出接口,接的100欧),它的输入时钟正常,由9516-4输入的80M LVDS信号,峰峰值350mv;

(2)AD9434的数据输出口D0 到D11,没有信号,模拟输入信号是:500K ,600mvpp的正弦波。

(3)AD9434的CML测得由2V,这个是正常吗?

(4)AD9434的输出数据差分线上偏置电压不对称,一个是1.25V,一个是1.1V。这个正常吗?

QQ截图20170509095630.jpg

电路中的C73(Vref去耦电容)是没有焊接的。

麻烦,你们给我指导下,非常感谢!

結果