已回答假定已回答

关于RDC解算芯片AD2S80A的采集时间问题

徐晓伟 在 2017-5-9 詢問的問題
最後回覆由nandin於2017-8-16提供

在使用AD2S80A过程中发现疑点问题,具体如下:

外部旋变有两只励磁频率为5KHz的旋变,项目使用一只AD2S80A进行采集,具体电路方式,将两只旋变的SIN+和COS+信号分别连接到多路选择开关,然后多路选择开关输出连接到AD2S80A的SIN和COS信号,SIN-和COS-则直接和AD2S80A的信号地相连,AD2S80A的外围电路根据AD公司提供的组件工具进行选择,多路选择开关和AD2S80A控制通过FPGA实现。

AD2S80A只控制了INHIBIT信号,ENABLE直接接地,解算位数按照12位进行处理,根据手册中位置信号的最少解算时间进行计算,每路旋变信号处理预留了15ms。

两只旋变的分时采集周期也为15ms,正常测试过程中两路旋变均能正确解算出对应位置,但测试边界情况时发现一个问题,当第一路旋变解算角度为0°,对应数据源码0x000时,第二路旋变角度调整到180°,对应数据源码为0x800时,此时第二路解算出的旋变数值也为0°,未发生变化,通过示波器检测输入的SIN和COS信号以及最高数据位,发现SIN和COS信号发生了变化,但是最高数据位未发生变化,通过反复测试,发现基本都在两个旋变相差180°时出现此类问题,最直接的反应就是最高位无变化。

请各位专家给予知道,是否在相差180°时,AD2S80A的内部可逆计数器无法判断转换方向。

谢谢

結果