已回答假定已回答

AD7190做电压采集线性差

wangyin2111 在 2017-5-11 詢問的問題
最後回覆由Yaao於2017-5-23提供

   一直以来使用该芯片做惠斯登电桥采集信号,线性还不错。临时有个需求使用该AD芯片做电压采集,采集0-5V直流电压信号。AD的配置部分没有修改,直接把输入信号负极接地,然后用输入正极做信号输入。使用过程校验仪和6位半万用表参与校准。AD7190没有使用专用的基准芯片,未来会添加。自己写了一个两点校准程序,记录0点和标定点的AD值,和标定点的电压值,计算得到实际测量电压。

   实际测试发现,线性不好,比如,理论上使用1V校准以后,测量2V,3V都应该能精确到mV或者100uV左右的电压。实际结果为,使用1.0000V校准的话,测量2V的话就会偏低3mV左右,测量100mV就会偏高几个mV。理论上说,虽然现在AD没有专用的基准芯片,但是供电电源芯片也是低噪声的,而且在短时间没有温度变化的话也不应该影响线性。

   想到了该芯片有内置的运放可以减小因为电流传输引起的电压信号损失,就尝试开始内部缓冲器测试,结果类似。以上测试过程中,过程校验仪与6位半万用表之间的误差很小。AD7190芯片手册中的线性参数是很好的,为什么在单端测量电压的时候会出现这种情况。

結果