EmmaChen

最火的SDR,碰上学霸,发生了什么故事?

EmmaChen 在 2017-5-11 建立的討論區
最後回覆由YuHL於2017-5-19提供

哇!快看Lukas Lao Beyer,才18岁,目前在麻省理工学院学习电子工程和计算机科学,是个典型的学霸。学霸行起事来跟普通人不大一样,比方说做某事需要某种工具,普通人的做法是随便找一个,他的做法是直接造一个。

 

因为需要一个灵活的工具来调试带有收音机功能的电子原型,同时深入学习射频知识,Lukas从两年前开始设计这款名为FreeSRP的硬件板卡。值得注意的是,两年前Lukas才16岁。16岁的花季,恐怕大多数童鞋还没接触到系统的电学知识,人家学霸却已经在着手设计电子产品了,有点厉害啊,说不定多少年后又是位乔帮主式的人物!

Lukas小哥打造的FreeSRP是一款完全开源(包括硬件与软件)的低成本、高性能软件定义无线电平台。软件定义无线电(SDR)设备能够将接收到的信号进行数字化处理,通过软件的可重配置再将信号按照不同的通信协议需求发送出去,即通信功能主要是由软件来实现,打破了有史以来设备的通信功能的实现仅仅依赖于硬件发展的格局。

 

简单来说,SDR设备不需要很复杂的硬件更改,通过更改软件就能产生或接收不同频率与协议的无线电信号,无论收音机的AM、FM,还是Wi-Fi、蓝牙,甚至3G、4G,都能用SDR设备进行收发调试。

 

FreeSRP有三方面用途:

调试无线设备之间的通信问题:借助FreeSRP能够清楚知道所传输的数据

开发新的通信协议:在进行硬件测试之前可以使用FreeSRP对通信协议原型进行功能测试

安全研究和逆向工程:获取通过RF传输的原始数据,测试不同的解码技术

 

FreeSRP能够低成本而高性能地实现SDR功能,得益于ADI RadioVerse™系列产品之一的AD9364。

AD9364是一款高性能、高集成度的射频捷变收发器,该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。AD9364工作频率范围为70 MHz至6.0GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持的通道带宽范围为200kHz以下至56MHz,其接收(Rx)子系统都拥有独立的自动增益控制(AGC)、直流失调校正、正交校正和数字滤波功能,从而消除了在数字基带中提供这些功能的必要性,并帮助Lukas简化了系统设计。

 

牛X的AD9364,官方资源请拿走:

http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/ad9364.html#product-overview

 

关于里面的AD936x,我们坛子里面已经有小伙伴用上了哦,看看大家的讨论吧

AD9364如何看接收器本振信号强度?

ad9364应用问题

AD936x系列帖年终汇总,相关疑问的请对号入座!

 

更多讨论尽在:https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=AD9364

 

还有更强的双通道AD9371哦

产品资料:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/ad9371.html?ADICID=prls_cn_p945

评估软件:http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/001/transceiver-evaluation-software.html

結果