已回答假定已回答

BF706评估板BSP在CCES里搜索不到ADAU1761的DRIVER

richeal 在 2017-5-15 詢問的問題
最後回覆由HenryL於2017-5-19提供

大家好,我是最近才接触DSP编程,之前做单片机,可能是基础的设置不懂。这个问题持续好几天了,从官网下载的CCES 2.5.1和2.5.0 导入AUDIOFILTER CALLBACK例程之后,都会自动报错9个,其中最重要的一个是说ADAU1761的驱动未安装,我浏览了BSP安装后的文件夹,其中是有1761的c文件和h文件的。我将所有的c和h文件都复制到drivers(这里面有多个drivers文件夹,为了稳妥我将包含有ADAU1761 c文件h文件的文件夹都复制到其下去),但是没有任何改变。不知道经验多的大家有没有遇到过这样的问题?

等待大家的回复,感恩。

結果