已回答假定已回答

关于AD9957若干问题

Lianghaodong 在 2017-6-7 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-7-12提供

问题1:关于CCI_OVFL引脚一直为高的情况。我参考了文章AD9957中CCI滤波器溢出问题(求解答啊) 。文章解答说CCI溢出一般与参考源的稳定性和低噪声有关。我理解的参考源是时钟参考源,我测试了我的时钟输入管脚,在频谱上显示是相位稳定,低噪声的。 

问题2:我使用的时钟是1GHz,8倍插值,计算出pdclk输出是62.5MHz。我的数据流是62.5Mbps,串并转换后I和Q正好是31.25Mbps,然后对IQ进行编码,进行16QAM调制之后的IQ分别符号率为15.625Mbps,把IQ交错合并为一路,速率为31.25Mbps,然后进行2倍插值脉冲成型,输出速率为62.5Mbps。然后输给AD9957芯片。不知道这样进行数据处理是否正确?

結果