已回答假定已回答

ADXL362 ODR

nice 在 2017-6-7 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2017-7-12提供

在使用ADXL362的过程中遇到了ODR不准确的问题,具体为:

1、3V电源供电,系统设置ADXL362 ODR为50Hz,采用FIFO Triggered Mode模式,64个点的FIFO Watermark触发中断,检测到中断后马上读取FIFO数据,总用时不会超过2ms,之后重新开启中断。

2、对发生180次中断的过程计时,也就是产生64x180=11520个点的数据所需要的总时间来计算实际的ODR。

3、通过计算结果发现不同批次的ADXL362计算的结果不一样,有的50Hz,有的51Hz,有的48Hz左右,还有一批是44Hz, 48-52hz的数据可以满足我们算法的要求,但是44Hz则完全不能使用。

4、请问一下:为什么ODR偏差那么大?产生44Hz的ADXL362是不是不正常?数量还很多。

結果