已回答假定已回答

ADIS16227遇到的报警问题

huaming 在 2017-6-13 詢問的問題
最後回覆由huaming於2017-6-20提供

大家好   我在调ADIS16227时遇到两个问题。

          第一 数据读取不正确   刚上电不进行校准 数据完全是乱的 不是我想要的值。然后我将传感器offset之后  XYZ轴数据全部归零 这样确实能暂时解决这个问题。但是我想问的是 我全部归零之后那毕竟是有一个轴不正确 比如我水平放置 Z轴应该是1G但是现在offset之后只能为0了  请问下工程师我这样校准对不对  或者我现在的数据该怎么处理。  

       

           第二 报警设置无法写入  我以校准之后的值去设置 警告1 和警告2  但是发现无法写入   具体配置入下图  第二张图是我对寄存器进行读取 发现 读出来的值全部是0    我对0x034进行读取 读出来的是0x007f 这个没问题  也就是说我的设置没有写进去 我查看了寄存器列表也是可读写的    是我哪里操作不当吗?

結果