EmmaChen

Wow,勇士夺冠背后原来有一帮电子技术工程师大神们在努力哦

EmmaChen 在 2017-6-14 建立的討論區
最後回覆由kun@於2017-6-19提供

金州勇士队以季后赛16胜1负的战绩拿下了今年的NBA总冠军!作为勇士队每一场比赛都看的小迷弟,版主激动得热泪盈眶!

图片1.png

各种吹萌神、阿汤、KD的话就不说了,帮助勇士队近几年来快速崛起的另一大原因还有科技。值得一提的是,勇士在去年还获得了斯坦福商学院颁发的安可奖(The Entrepreneurial Company of the Year Award),这可是职业体育历史上第一次有运动队获得这个奖项啊。一般拿奖的都是阿里巴巴、特斯拉、苹果、谷歌之类的地地道道的科技公司!

图片8.png

所以有人说,勇士队不仅仅是一支篮球队,更像是一个结合了体育和科技的企业,而亚德诺半导体,同样在一直致力于用科技助力体育超越一切可能。让我们一起来看看ADI的“体育基因”都体现在哪吧!

 

运动跟踪系统

2010年勇士开始使用SportVU的产品,这是个悬挂在训练场房顶上的六个相机的运动跟踪系统。有了它,勇士的球员们可以看到并分析每一次运球、传球、速度、和队友之间的距离以及在这场比赛中跑了多少英里。比如,库里每场比赛平均上场时间为34分钟,跑的距离是2.4英里。勇士的球员还会使用由芬兰的Omegawave制造的电极,测量每个队员大脑的活动。

 

用Athos压力衣

Athos压力衣有16个传感器,负责测心率、呼吸、主要肌肉群。裤子有12个传感器,负责6个肌肉群。塑料核心能读取传感器所有数据,并传输到手机app中。球员可以看到运动期间哪些肌肉群被激活、效果如何等等。

 

小型监控器

为了收集运动数据,勇士球员会穿上Catapult Sports的小型监控器,追踪加速度、变向、心率、膝盖脚踝的压力等指标。这些指标可以帮助教练在场上调整球员上场和休息的时间,也能帮助球员在训练时知道自己该休息多久。

……………

 

不得不承认,科技已经渗透到当今社会的每个角落,而且影响远远超过历史任何阶段。仅仅勇士队公开的“黑科技”媒体罗列了几十条之多,可惜很多并没有更深入的信息。这里,版主特别找出ADI Enabled几个类似应用案例分享给大家,大家各自感受下,希望未来也有各位贡献的运动“黑科技”哦~~

 

内置传感器的运动检测背心

ADI与微软和Hexoskin联手开发针对运动员和球队效能管理的独特可穿戴物联网(IoT)解决方案。利用该物联网解决方案,教练和球队人员将能从运动员穿戴的装有传感器的背心监控运动员信息,如运动、心率和其他有用的健康与效能指标。此信息连同运动员位置和环境数据一起被发送到一个基于云的安全分析平台,经分析后通过一个仪表板向球队人员反馈重要洞察。

图片3.png

 

除了ADI公司的检测与测量专长之外,该解决方案还用到Hexoskin的创新电子织物平台,其已赢得运动和医疗业界的如潮好评以及广泛验证。虽然最初原型是针对运动员管理而开发,但在以团队为基础,效能、健康、安全、战术决策对实现成功至关重要的各种场合(如应急服务响应人员等),该技术都有应用潜力。

 

神射手背后的MEMS技术创新应用

国际一流的弹道测量技术领先创新者和开发商Full Flight Technology 公司将ADI 三轴数字 MEMS(微机电系统)加速度计 ADXL346 用于其旗舰产品 Velocitip 弹道系统 ,首次通过箭身贴装器件提供有关箭速、飞行动力学和弓性能的详细信息。该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能通过比较任意轴上的加速度与用户设置的阈值来检测有无运动发生。敲击检测功能可以检测任意方向的单击和双击动作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。方向检测功能可以同时进行四位置和六位置检测,并在方向变化时提供用户可选的中断功能,适用于2D或3D应用。

图片4.png

其中的ADXL346是一款小而薄的超低功耗3轴加速度计,非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。它具有高分辨率(4 mg/LSB),能够分辨不到1.0°的倾斜度变化。

 

INDYCAR赛车安全系统

INDYCAR赛车安全系统中应用了三轴高G模拟MEMS加速度计ADXL377 。结合IndyCar工程团队所开发的新安全性能,每个赛车车手的耳机中包括三个ADI开发的高G加速度计,用于检测由于碰撞对车手产生的冲击,这些数据用在台车试验中,以重复碰撞、提高安全等级。

图片5.png

ADXL377是一款模拟、三轴、高 g MEMS加速度计,提供经过信号调理的电压输出,满量程加速度测量范围为±200 g(最小值)。该器件设计用于测量高冲击事件导致的动态加速度,且不会出现传感器饱和。ADXL377的模拟输出提供对冲击事件的全面可见性,因此不会丢失任何潜在的关键数据。因此,ADXL377还可用于在具有高频器件的工业应用中检测冲击和撞击事件。

 

Linx冲击力评估系统,让运动员远离颅脑损伤

颅脑损伤(TBI)是严重的健康隐患,越来越多的职业和学科面临该问题的挑战。 从专业和业余级别的运动员到奋战在全球各地危险环境中的士兵和急救员,越来越多的人面临受伤威胁,甚至遭受损伤带来的长期负面影响。

 

作为行业领导者,BlackBox Biometrics® 致力于开发先进的检测系统,以便即刻"测量"可能导致TBI的"隐形"冲击力影响。该公司推出的Linx冲击力评估系统(IAS) 就是这样一种创新技术,通过在头带或帽檐上安装可穿戴设备,帮助运动员更好地从事戴头盔或不戴头盔的运动。 采用借助包括ADI MEMS加速度计,Linx IAS™可测量运动员头部承受冲击力的力度和次数,并向配对智能手机或平板电脑输送实时数据,用于分析潜在伤害相关性,或者帮助运动员调整技术。 移动设备还包括内置辅助测试,可用于决定是否从比赛中撤回运动员,及/或是否寻求医疗救治。

图片6.png

 

“武装到牙齿”的冲撞监测设备

Force Impact Technologies推出的FitGuard 身体冲击监测设备,通过内置在牙套的传感器实现运动冲击监测,实现对运动员的监测和保护。通过对各种运动冲击的监测建立数据库,来实现对各种运动伤害的分析,从而实现更好的运动保护。该设计中,同样采用了ADXL377实现加速度的监测。

图片7.png

結果