EmmaChen

内部好资料——HDMI/DVI 接收器产品常见问题解答

EmmaChen 在 2017-6-14 建立的討論區
最後回覆由YuHL於2017-6-20提供

对论坛熟悉的筒子应该发现了,论坛上有关视频类产品的问题真的很多。看到大家由这么多问题,版主就特意找工程们要了一份内部整理的资料——【HDMI/DVI 接收器产品常见问题解答】,附件就是完整的文档哦~ 需要的盆友们快快下载起来吧~

 

PS.分享几个文档中的问答,给你们感受下这份文档的诚意~

 

HDMI Receiver 产品中的 EDID 必须要使用吗?

答:EDID 是用来告知上游的发送芯片/设备,接收芯片可以支持的所有视频分辨率格式。而大多数发送芯片/设备必须要读到正确的 EDID 后才会发送视频信号出来。ADI 的 HDMIReceiver 产品支持两种存储 EDID 的方式,片上的 RAM 或者片外的 EEPROM,二者选一(具体的操作方式请参考产品硬件手册)。

 

正常配置 EDID 流程:HDMI Receiver 的输出管脚 HPA在配置好 EDID 前一定是处于拉低状态。完成后,可将 HPA 管脚置高,当上游发送芯片/设备在检测到 HPA 由低变高后,开始启动读取 EDID 的操作。

 

回读 HDMI Receiver 中 寄存器、PLL , 已经锁定,为什么没有图像输出?

答:ADI HDMI Receiver 产品只能识别标准的 HDMI 信号,包括差分信号的共模和差模值必须与协议标准一致:

QQ图片20170614111614.png

需要用示波器具体测量。

并且 TMDS 时钟必须是连续的,如果输入源的 TMDS 时钟不连续,HDMI Receiver 将无法锁定。

 

将HDMI Receiver 的输出连接到显示设备后 ,一直是蓝屏状态 。求解?

答:通常情况下,ADI 的 HDMI Receiver 在没有输入信号或者没有正确的锁定输入信号时进入自由运行模式(free-run mode),这种模式下输出的是蓝屏信号(在 free-run mode 下输出的视频格式也是可以通过寄存器配置的)。如果客户认为已经连接好了发送设备,那么请逐一检查下列寄存器的回读值(以 ADV7611 为例):

1. IO Map R0x6F[0]是否为 1 (是否检测到 cable 接入)

2. IO Map R0x6A[4]是否为 1 (是否检测到 HDMI Clock)

3. HDMI Map R0x04[1]是否为 1 (是否 HDMI PLL lock)

4. HDMI Map R0x05[6]是否为 1 (HDMI 内容是否加密)

5. HDMI Map R0x07[5]是否为 1 (De generation 是否锁定)

根据上述寄存器的状态可以直观的定位到问题所在。

 

……

 

更多解答,就不一一分享啦,下载附件查看完整文档

附件

結果