已回答假定已回答

关于AD7740时钟问题

王一一 在 2017-6-14 詢問的問題

我使用了圆柱体32.768kHz的12.5pF负载无源晶振,实际使用的时候配上20pF,AD7740可以正常工作。

换了使用表贴晶振32.768kHz的12.5pF负载无源晶振,实际使用的时候配上20pF,AD7740不能正常工作。

 

规格书第8页上写到用1MHz晶振的时候要配30pF~50pF的,但是没有关于32.768kHz的信息。国内晶振厂家也咨询了一下,1MHz的晶振很少做不是常规产品,32.768kHz的晶振最大负载电容就是12.5pF的,其他也是非常规产品。

 

再有规格书第10页写到,使用时钟晶振32kHZ的时候要外加一个驱动电路(见附图)。

 

那么,是不是规格书中的写到的32kHz的晶振指的就是32.768kHz的晶振?

另外,当我使用圆柱体32.768kHz能使AD7740正常工作的时候,AD7740是不是处于一个正常的工作状态?

結果