已回答假定已回答

RMS-TO-DC转换器增益放大问题

fhqanbso 在 2017-6-14 詢問的問題
最後回覆由fhqanbso於2017-6-17提供

我用的是AD8436这一颗IC。按规格书上的增益放大设为5倍放大,但是我用福禄克I200S。测试电流为15A左右。附件为电路图。

1.若电流钳测试范围是10MV/A,测试结果是放大12倍。测试时电压为0.148V经放大后为1.785V。

2.若电流钳测试范围是100MV/A时,测试结果是放大5倍。测试时电压1.538V经放大后为7.67V。

问下是什么原因呢,是不是因为第一个电压太小了?

附件

結果