已回答假定已回答

ad9361发射功率与TX ATTENUATION WORDS的关系

Enable 在 2017-6-17 詢問的問題
最後回覆由Tyrant98於2017-7-17提供

HI ALL,

     我们现在在遇到一个问题就是ad9361输出功率很小,当我调整发射端衰减的时候发现如下两个问题(我们的ad9361采用1R1T):

     1、设置发射端衰减值,寄存器为0x73与0x74。当衰减值在0x0到0x65的范围内时输出功率与衰减值正相关,就是衰减值越大,输出功率越大。当衰减值大于0x65时相反,就是衰减值越大,输出功率越小。

     2、当我设置衰减值为0x65左右时输出功率最大为-38dBm左右,相对于标准的载波最大输出功率小了太多。我就想问一下除了0x73和0x74之外还有没有跟输出功率相关的寄存器。

    

     还望各位DALAO帮忙解惑一下,谢谢大家!

結果