已回答假定已回答

有关HMC6300PLL锁定问题,和RF,IF频率、功率检测问题

Koshka 在 2017-6-18 詢問的問題

您好,

 

       我们目前已经开始准备测试HMC6300,HMC6301两块板子,但是目前我们在更改HMC6300内部3级的放大器增益的时候,无法检测到DET_OUT端口有电压变化,换句话说,我们目前无法确定RF端口是否有电压变化。现在我们想一级一级的进行模块测试。

        1. HMC6300 datasheet里面ROW24<3> lockdet Monitor for lock detect, 1 indicates valid lock显示PLL是否有效锁定,我们目前测试到的寄存器的值是1,应该表明PLL有效锁定,但是我们是否可以从EXTLO_P/N接入spectrum analyzer查看PLL输出端口是否有18.3GHz频率锁定?并且如何能够断定PLL确实已经锁定并且输出1.83GHz的信号?

       2. 我们根据datasheet里面给的有关IF amp,Drive, PA 的寄存器数码,试图改变射频功率,但是从DET_OUT看,没有任何变化,请问我们能有什么办法来改变射频前端的功率的变化?我们打算用一个67GHz频谱仪来监测RF_OUT,是否有60GHz,IF, LO泄漏等信号来判断是否有正常信号发出来,但是目前测试来看,无法改变输出功率,请问可能是什么原因?

 

     我们测试的时候,直接在BB_I/Q端口接入1.6V DC,也接入过10MHz~50MHz 50mV的信号,但是DET_out都无变化,恒定为0.6V的ref电压,请问我们测试的时候是否有什么问题?

 

谢谢!

結果