已回答假定已回答

AD5270电阻为负值?

张海军 在 2017-6-22 詢問的問題
最後回覆由张海军於2017-6-28提供

最近用AD5270加运放做ADC的可调放大,分别用了4片AD5270,全部挂在同一SPI总线上,但是输出的电阻值不准确,AD5270的A和W之间存在着电压值,运放的供电为5V,AD5270为3.3V,SPI的IO口电压为3.3V,为什么用万用表测量AD5270的A和W之间的电阻值是负值?现在如果取掉其中一片AD5270,则所有的都会工作正常,为什么会这样?请大神帮我解答一下

QQ截图20170622164141.png

結果